This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:反相降压/升压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LMR36006, LMR36015, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834090/lm5166-inverting-buck-boost

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LMR36006LMR36015LMR33630

大家好、

我的客户希望在以下规格下将 LM5166用作反相降压/升压

  • 输入电压:19~30V (典型值24V)
  • 输出电压:-17V
  • 输出电流:200mA

是否有任何方法可以将 LM5166仿真为反相降压/升压?

一些 E2E 帖子指出、由于 SPICE 模型的强制接地、因此很难对反相降压/升压进行仿真。

如果 LM5166的反相降压/升压没有 SPICE 模型、是否有任何降压转换器 SPICE 模型可以运行反相降压/升压仿真?

此致、

Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、  

    我只在 IBB 设计中使用了 SIMPLIS。

    不过、您似乎无法获得该电流。

    请查看下面的应用手册中的 eq4以了解峰值电流计算。 IBB 占空比约为1:2。

    查看这些器件系列。

    LMR36006

    LMR36015

    我正在为他们进行 IBB 设计。

    您的应用是什么? 让我们在此方面共同努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marshall-San

    感谢您的回复并提供应用手册。

    应用是 PLC 的模拟输出模块。

    所需规格如下

    • 输入电压:19~30V (典型值24V)
    • 输出电压:-17V
    • 输出电流:200mA
    • UVLO
    • 可调节输出
    • 过流保护
    • 效率>80%
    • 输出噪声:120mVpp
    • 无隔离

    LMR36015更适合此应用。

    是否可以提供 IBB LMR33630原理图?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册将为您的设计提供良好的参考和起点。

    请查看 LMR360XX 或 LMR336X0设计是否满足应用要求、我可以查看完整的设计文件。