This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:需要帮助确定电感器值和确认设计值。

Guru**** 2532590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61088, TPS25910, TPS2592AA, LM5176, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834348/tps55340-assistance-needed-determining-inductor-value-and-confirming-design-values

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61088TPS25910TPS2592AALM5176TPS61178

您好!

我想问的是、该值最适合电感器、并且该项目还需要进行哪些其他更改。

我正在考虑为 TPS55340 (TPS55340PWP)更换 TPS61088。 我将使用2S 锂聚合物电池运行、因此电压范围为6V–8.4V。

我还将使用20V 选项、并为此进行了计算、因此 CHY100D 的 V3引脚也将连接到反馈网络(49K9)。

我还将使用 TPS25910代替 TPS2592A

我的问题是:

  • 这是一个合适的电感器、值和其他信息。
  • 由于它没有 ILIM (TPS55340)、是否可以使用 TPS25910中的 ILIM? (我将 kΩ 66.5 μ A 的3A 电流限制)
  • 使用 PMEG6045ETPX (60V 6.3A)时、此部件是否有任何问题?
  • 设置输出电压、我根据数据表使用以下公式:1.229*(316/20.66+1)= 20.02V
    • 20.66源自:100K//95k3//127K/49k9。

我还应该注意什么? –我遵循 tidu917.pdf 中的原理图、但使用 TPS55340数据表的原理图 P1以及 RC 和 CC (comp)、我将使用第13页(R3、C4、C5)中的值。

您能不能建议5V、9V、12V 和20V 的 A 值是多少。

我还应该知道其他什么吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borislau、

    我通读了您的帖子、但找不到原理图。 我不知道 V3的含义、因此请先分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我很抱歉、我忘记添加以下内容、即它是参考设计。
    《使用 TPS61088支持 Quick Charge 2.0设计指南的 USB 电源》

    我希望这能澄清问题。

    从该文档的第1页的方框图中、更改了以下内容:

    *升压转换 器 TPS61088 -> TPS55340 (TPS55340PWP)

    *电子保险丝 TPS2592AA -> TPS25910

    从第14页:

    U3:V3至 BP 更改为 V1和 V2旁边的 V3至 U1 FB。

    我希望这一点现在更有意义。

    CHY100 支持 B 类5V、9V、12V 和20V

    此外、参考本节:
    "设置输出电压、我根据数据表使用以下公式:1.229*(316/20.66+1)= 20.02V

    • 20.66源自:100K//95k3//127K/49k9。"

    我参考 了 TPS55340的数据表、第10/11页、P18。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borislau、

    恐怕 TPS55340可以支持这种情况。  

    TPS55340是一款升压转换器、因此无法从2S 锂聚合物电池输出5V 电压。 为了产生20V 3A 输出功率、平均输入电流将为20V*3A/6V/0.85=11.8A、超过 TPS55340的开关电流限制。

    在这种情况下、可以使用 LM5176降压/升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我需要在这一行中进行更多澄清:

    “由于没有 ILIM (TPS55340),使用 TPS25910中的 ILIM 是否正常? (我将 kΩ 66.5 μ A 的3A 电流限制)”

    这是在5V 直流电压下运行时的预期结果、随后可能会逐渐关闭、例如:5V 3A、9V1.667A、12V 1.25A、20V 750mA 等。 这就是我提出以下问题的原因:

    “您能不能建议5V、9V、12V 和20V 的 A 值是多少。”

    我更喜欢 ILIM、因为此时仍有至少高达12V 的功率、然后可以逐渐减小、但如果与1S2P 相比、是2S1P 锂聚合物/锂离子电池、则不会有太多问题

    我已经了解了 LM5176、但与此阶段相比、它会略微增加 PCB 的复杂性、因为它将需要四个 MOSFET 或两个双 MOSFET 以及额外的成本、尽管可以在以后的设计中进行重新设计。

    我可以重新进行设计、以便并联使用电池、如果这样做会使设计更简单、因为我考虑使用 BQ25886 进行充电、但可以使用1S 充电 IC、如下所示:
    BQ25896BQ25606bq24160A 适用于来自5V 电源的相同充电电源输入。 我可以恢复充电电路、因为它仍然是该部分的早期阶段。

    这些部分包括以下内容:

    电子保险丝和充电器接口在这个阶段已经完成,但是升压或降压/升压没有完成,并且充电器取决于电源部分(标记为升压转换器)。

    我希望这一点现在更有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borislau、

    我不建议您使用 TPS55340的主要原因是这是一款升压转换器、仅支持 Vout>Vin 情况。 因此、如果使用2S1P 锂聚合物/锂离子电池、则无法获得5V 电压。 我知道改用 LM5176会增加总面积和尺寸。

    TPS55340在3.0-4.2V 输入电压下不支持输出5V 3A、9V1.667A、12V 1.25A、20V 750mA、因为 IT 固定电流限制最小规格为5.25A。 假设效率为85%、平均输入电流为15W/0.85/3.0V=5.88A。  

    TPS61178更适合您的情况。 其输入电压范围为2.7V 至20V、输出电压范围为4.5V 至20V。 其电流限制为6.4A (最小值)、足够大。  

    使用 TPS25910没有问题。 对于 CHY100、 您可以使用316k 作为更高的反馈电阻器、100k、95.3k、127k、49.9k 作为更低的反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。
    对于3V - 4.2V 的输入电压、您有什么电感值和建议、对于 TPS61178、您有什么建议、对于之前的值、我会看到什么输出?

    谢谢你。

    Boris

    编辑: 第28页上的解决方案是否 适用于不同的 FB 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    Isat>7A 的2.2uH 电感器将满足要求。

    '对于之前的值、我会查看什么输出?' 这是什么意思?

    Vref=1.198V、Vout=Vref*(Rup/Rbottom+1)。 VUP=316k 欧姆、可获得5V、9V、12V、20V 输出电压、 使用 100k、95.3k、127k、49.9K、因为底部反馈电阻器将分别获得这四个输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供 hte 价值。

    "A"是指每个电压级的放大器输出、我可以在每个输出级期待什么?

    谢谢你。

    Boris

    编辑:只需确认以下器件是可接受的: SPM6530T-2R2M TDK 8.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    输入可产生15W 输出功率。 您可以得到5V/3A、9V/1.667A、12V/1.25A、20V/0.75A。  

    SPM6530T-2R2M 是一个不错的选择。