This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3707:如果 MR 压摆率低于要求、会有什么风险?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860127/tps3707-what-s-the-risks-if-the-mr-slew-rate-is-slow-than-the-requirement

器件型号:TPS3707

大家好 、

 如果 MR 压摆率 低于 要求、有哪些风险? 或者 它与 逻辑器件相同。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们建议最大压摆率为100ns/V 您可以在此处使用较慢的压摆率、但任何更快的情况下、器件可能会在识别脉冲时遇到问题。 虽然仅建议采用这种方法、并且可能会产生更快的压摆率、但我们无法根据数据表保证这一点。

    谢谢、
    Abhinav。