This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:OCP 功能

Guru**** 2385750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859845/tps56339-ocp-function

器件型号:TPS56339

尊敬的团队:

在该规格中、最大电流为3A。 但高侧电流限制典型值为4.7A (低侧为3.6A)。 如何计算最大电流的剂量? 如果我们的产品输出电流为2.1A,OCP 是否仍为3A?  这是否可以减少?

此致、

陈少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是固定的、不能更改。  高侧电流限制典型值为4.7A (低侧为3.6A)。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie、

    那么、这意味着4.7A (3.6A)是峰值电感器电流吗? 3A 最大值表示最大 RMS 输出电流? 当负载高于3A 时,输出电压将下降直至关断,但电流将稳定在3A?

    陈少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本来说、您是对的。 但输出电压不是恒定的3A。 如果负载电流较大且 峰值电感器电流超过4.7A、则触发高侧电流限制、 并且峰值电感器电流钳位到4.7A、输出电压开始下降、如果触发 UVP、转换器将关断。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie、

    感谢您的回复。  

    此致,

    陈少文