This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060-EP:TPS63060

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858371/tps63060-ep-tps63060

器件型号:TPS63060-EP
主题中讨论的其他器件:TPS63060

您好!

向 TPS63060添加电荷泵以创建+/-7.5V 电源是否合法? 我知道它不使用外部整流器、这会使它更容易。 如果是、我是否应该将其添加到电感器的输出侧? 并从那里窃取、而不是从稳压器的直流输出中窃取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    只需明确一下-您需要将其中一个开关节点用于电荷泵、如下所示:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/06/13/pumping-milliamps
    http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf

    但是、对于这里的负输出电路:

    http://www.ti.com/lit/an/slfa002/slfa002.pdf

    或者、您是否想到了特定的电路? 我们从未使用降压/升压器件(尚未)对上述内容进行过测试、但它应该可以正常工作。 我看到的唯一限制是:

    1. 如果您需要几 mA 的电流、则应该可以正常工作、对于较大的电流、它可能会影响内部控制和保护机制。
    2. 不确定它是否能在省电模式下正常工作、因为器件运行时的突发是在输出电压降至特定阈值以下时启动的。 您需要一个额外的电路来检测辅助负电压何时下降太多。 换句话说、当主正输出端没有负载时、负输出端可能根本没有任何电流。 在强制 PWM 模式下、这不是问题。
    3. 开关节点 L1和 L2并非始终处于活动状态、您应检查运行条件以查看可以使用哪些节点。 如果 TPS63060应在所有三种模式下运行、则需要两个并联的电荷泵、每个电荷泵连接到其中一个开关节点 L1或 L2。 这是开关节点活动、具体取决于输入/输出电压:
      1. VIN>Vout:降压模式、L1开关、L2 = Vout (未开关)
      2. <Vout: boost mode, L1 = Vin (not switching), L2 switching
      3. VIN~Vout:降压/升压模式、L1和 L2开关

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳