This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895无电流、REG12=0x00

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832290/bq25895-bq25895-no-current-reg12-0x00

器件型号:BQ25895

你(们)好

Bq25895使用三个并联连接为18650充电

如下所示的寄存器设置:

REG00=0x7F、
REG01=0x05、
REG02=0x7B、
REG03=0x3A、
REG04=0x9F、
REG05=0xF3、
REG06=0x5E、
REG07=0x04、
REG08=0x03、
REG09=0x44、
REG0A=0x93、
REG0B=0x76、
REG0C=0x00、
REG0D=0x13、
REG0E=0x48、
REG0F=0x47、
REG10=0x3E、
REG11=0x95、
REG12=0x00、
REG13=0x3F、
REG14=0x39、

1、VBAT 为3.7。 VBAT > VBATSHORT

2、 REG0C=0x00

3、 Vsys 被加载、而不是空。

4、 REG0B=0x76、这意味着 USB DCP 模式、快速充电模式。

查询是 ADC 无法收集充电电流。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    实际充电电流和 SYS 负载电流是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    在实际测试中、充电电流非常接近系统负载的电流、该电流在300mA 至400mA 之间变化。 经过长时间的测试、发现电池根本没有充电。 电池电压一直在下降。 状态寄存器 REG0B 的值始终为0x76

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您是否说器件最初会充电、然后停止充电? 您能否提供分步测试程序来重复您观察到的行为?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。  

    谢谢、

    宁。