This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200A-Q1:TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间的差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855525/tps51200a-q1-difference-between-tps51200-q1-and-tps51200a-q1

器件型号:TPS51200A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200-Q1

您好!

请详细说明 TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间的区别 吗?
我知道不建议在新设计中采用 TPS51200-Q1。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    主要区别在于 TPS51200A-Q1包含聚酰亚胺层。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢您的快速响应。

    我想再多问一点。 使用高耐热聚酰亚胺是否提高了可靠性?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    很抱歉、您很着急、但如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    我认为 聚酰亚胺层会提高可靠性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱圣、
    如果继续使用 TPS51200-Q1而不是 TPS51200A-Q1、有什么问题?
    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    继续使用 TPS51200-Q1不应存在任何问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    TPS51200-Q1已经是 NRND、如下所示。 所以、我感到困惑。
    请告诉我 TPS51200-Q1成为 NRND 的详细原因吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    由于 TPS51200A-Q1可用、我们建议客户将此器件用于新项目。

    如果 TPS51200-Q1已用于量产、则可以继续使用此器件。 只要客户有要求、TI 就会提供该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢您的回答。

    我想确认一下、如果将 TPS51200-Q1与 TPS51200A-Q1进行比较、TPS51200A-Q1不仅提高了可靠性、还提高了电气特性吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

       TPS51200-Q1与 TPS51200A-Q1之间的电气特性没有差异。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣。

    感谢您的回答。

    我想确认一下、如果是这样、您能否告诉我为什么添加聚酰亚胺层?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    一些汽车客户希望添加 聚酰亚胺层以进一步提高可靠性。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣。

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤