工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我需要使用 LM5022 作为升压转换器、将9..16.6V 转换为34.8V@1.17A 或 34.8V@0.5A。
根据 8.1的应用信息 部分、 LM5022 可从9..16V 开始提供40V@0.5A。
但是 webench 会让我感到困惑、因为它的标题栏让我认为可以输出 34.8V@1.17A。
因此、根据数据表和 webench、我已经绘制了以下信息:
我的问题是:
- 可以输出34.8V@1.17A 或34.8V@0.5A? 如何计算可用的最大电流输出?
感谢你的帮助。
adjivas