This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:二极管仿真在升压模式下不工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828728/lm5175-diode-emulation-not-working-in-boost-mode

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176INA181

你(们)好  

我遇到的问题与这里相同: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/648997?LM5175-LM5175-Synchro-Management-of-Boost-Highside

我的项目:输入12-15V (电池);输出13.8/14.7V 至安特尔电池;最大30A (电池充电器)。 IC:LM5175。  

问题在于 、电桥升压侧的高晶体管不是 由驱动器切换的。  在给定所需输出电流的情况下,它不能用作二极管。 因此、二极管仿真特性是必须具备的特性。 但它似乎无法按预期工作。  

在 DCM 模式下、电桥升压侧的高晶体管仅在特定条件下驱动、即:

  • 当转换器在降压模式下工作时:栅极被驱动  
  • 当转换器在降压-升压模式下工作时:栅极仅在半个开关周期内驱动
  • 处于升压模式时:根本不驱动栅极(用作二极管)

问题是否在于 IC 在通过电感器的电流降至零时不感应? 此外、IC 如何在 DCM 模式下感应流经电感器的电流?

IC 如何在升压模式下感应流经电感器的电流? 因为在升压模式下、共源分流器上没有电流。  

请参见照片(波形:以 PGND 为基准的 HDRV2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ionut:

    感谢您使用 LM5175。  不确定我是否真正理解您的问题。  "在升压模式下:根本不驱动栅极(用作二极管)"的说法不正确。   实际上、HDRV2仍将在 DCM 下驱动。  它仅在电流过零并打算反转方向时关闭。   

    在升压模式下、通过监控 SW1和 VISNS 引脚可实现零电流检测。  反向电流将使 SW1电压高于 VISNS。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又回来了,又拍了一张照片 :  

    您的下方:电源:12V 输入;  

    输出电压13.8V  

    在第一张照片中、您可以看到 SW2和 HDRV2电压以接地为基准。 它们是相同的。 这意味着上部晶体管不会切换

    箭头指示接地/零电压电平

    在第二张照片中、您可以看到 HDRV2和 BOOT2电压以接地为基准。  因此自举电路正常。  

    也是如此  

    查看电源 (测量 SW2、HDRV2时) 12.4V/1.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,当 HDRV2不是 LDRV2的补充(强制 CCM)时,是否有任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的图片、但我看不到您的第1个示波器和第2个示波器图片之间有什么区别、您在其中说第2个示波器图片是关于 HDRV2和 BOOT2的。  您是否在那里发布了错误的图片?  总之、第一张图片显示了 DCM:SW 波形末尾的谐振。  

    (HDRV2-SW2)和(LDRV2-GND)在 CCM 中始终是互补的。  互补电阻将在 DCM 下丢失、因为 HDRV2会提前关闭。

    恐怕是高侧驱动器 HDRV2损坏了。   

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在使用 lm5175和 lm5176的多个电路板上遇到了这种情况。 奇怪的是、只有当负载是电池或电阻时才会发生这种情况。 使用电子负载时、hdrv2会进行切换。

    我不认为 LM5175/LM5176内的驱动器有故障、因为在某些情况下、我们可以在 HDRV2上看到栅极脉冲。 它与驱动逻辑器件有关。  

    我使用 SS 引脚来限制电流、而不是 COMP 引脚、这对这一事实有什么影响吗?

    另外、我如何 私下与您分享原理图和视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照片中的目的是为了向 您展示 HDRV2与 SW2+Vcc 不相等、尽管 Boot2上确实出现了该电压。 高侧驱动器如何实现这一点? 这也可以是栅极驱动器的专有电路造成的  

    即使桥的一个桥臂没有进行切换以便为引导电容器充电,也可以使用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ionut:

    我想您对 SS 引脚电压的控制 可能会有解释。  如果 SS 引脚被拉至低电平、IC 可能会认为电路仍处于软启动阶段、而 HDRV2会被保持以防止回流电流。  请释放 SS 引脚并查看问题是否已解决。

    在我们的电路中、启动后、高侧驱动器引导电容器应始终保持高电平、即使在桥臂未切换时也是如此。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我无法从外部 对 SS 电容器进行放电 以限制输出电流?

    由于数据表给出了限制、我可以这样做:"软启动引脚也放电了

    当转换器处于间断模式电流限制或热关断时。 输入或输出的电流

    电流限制处于活动状态、软启动电容器通过恒定电流环路跨导放电

    (gm)放大器来限制输入或输出电流”。

    我的输出电流控制环路测量与输出串联的分流器、它由 INA181放大、放大的信号与设置所需输出电流的基准信号进行比较。 进行比较的放大器将 SS 引脚下拉、从而获得所需的输出电流。

    要控制输出电流,必须使用 ISNS+/ISNS-输入(和 thr 相关控制环路)?

    或者,我是否可以将放大器的输出下拉 COMP 引脚而不是 SS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 IC 认为处于 SS 模式,为什么它会切换 LDRV2?

    无论如何、我们在没有电流控制环路的情况下进行了测试;SS 引脚保持空闲;但仍会发生此行为

    在 DCM 下、HDRV2晶体管上没有针对12V 输入14.3V 输出的栅极脉冲。 电流将流经晶体管的体二极管。  

    HDRV2在13.8V 左右开始开关(正如我在第一张照片中所示);在16V 左右开始完全打开(电流流经 HDRV2晶体管)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应该。  SS 下拉用于内部平均电流限制电路、SS 电容也用作该电路的补偿元件。 一旦它运行、内部电路就知道并且 SS 就绪信号不会过载。  如果您在外部单独下拉 SS、SS 就绪状态将被复位、您可以进入 HDRV2保持关闭的状态。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的: 我们在没有电流控制环路的情况下进行了测试;SS 引脚是空闲的;但仍然发生了这种行为

    在 DCM 下、HDRV2晶体管上没有针对12V 输入14.3V 输出的栅极脉冲。 电流将流经晶体管的体二极管。  

    HDRV2在13.8V 左右开始开关(正如我在第一张照片中所示);在16V 左右开始完全打开(电流流经 HDRV2晶体管)

    您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试过 EVM、并且只有当电流尝试反向时、HDRV2才会关闭。   我是否可以让您将 IC 设置为强制 PWM 模式、并查看是否可以在这种情况下打开 HDRV2?  然后、我们可以判断这是不是由 DCM 模式设置引起的。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ionut:

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭它、但您可以通过添加新帖子重新打开它。  如果您有任何更新、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于最后期限的压力、我们被迫放弃 LM5175/6解决方案、目前我们正在尝试另一个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、很遗憾听到这个消息。  让我们关闭这里的主题、如果将来有帮助、请联系我们。

    此致、

    Youhao