This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:Set1 & Amp;WDI 引脚电流定义

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859722/tps3851-q1-set1-wdi-pin-current-definitions

器件型号:TPS3851-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TPS3851-Q1应用于他们的系统。

此时、他们在询问 SET1 $ WDI 引脚的电流定义、金额是多少?

在数据表上、我可以看到低位#高电平阈值、但这些不确定。

请提供有关 SET1和 WDI 引脚电流定义的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    对于所有输入引脚(包括 SET)、请遵循以下绝对最大额定值中的输入电流最大值规格:

    如图所示、这是 ±20mA。

    谢谢、
    Abhinav。