This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710隔离式信号感应功能的精度

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860011/ucc21710-q1-the-accuracy-of-ucc21710-isolated-signal-sensing-function

器件型号:UCC21710-Q1

您好、专家、

我对 UCC21710-Q1有一些问题。

模拟信号感应一章中的"隔离式模拟信号感应"一 据说"内部有一个200uA 的内部电流源、在整个温度范围内的精度为3%、这可能会使热敏二极管正向偏置或在温度感应电阻上产生压降"。 在图19的示例中、"占空比输出在整个温度范围内的精度为±3%、无需校准。 "。

占空比的精度与内部200uA 电流源相同。 占空比输出 ±的精度是否仅由内部200uA 电流源的不精确导致?

通过一次校准、可将占空比的精度提高至±1%。 您能否告诉该方法如何进行一次性校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部电流源具有+/-3%的变化、大约为+/-6uA。 根据温度传感器的类型(NTC、PTC、热敏二极管)、电压的影响会有所不同。

    占空比精度仅基于从 AIN 电压到 APWM 负载的转换、而不是电流源。 例如、如果 AIN 上的输入电压为2.5V、则最大正误差下的 APWM 可能为53%(而不是50%)。

    一次性校准的含义是在您的工作条件下测量 AIN/APWM、以根据工艺变化和工作范围确定占空比的变化。 然后、可以应用该偏移以提高测量精度。  

    希望这能回答您的问题!

    此致、

    Audrey