主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
您好!
我正在尝试使用 Fusion Digital Power Designer 软件和 PMBus USB 接口适配器来监控 Xilinx AC701降级电源轨。 但是、当我将适配器连接到降压板以连接 UCD90120A 时、降压板的所有电源轨都将关闭、所有电源轨的电压仅为0V。 因此、我无法正确监控电源轨。 我用3个不同的 AC701降级板尝试了这种情况、但我得到了相同的情况。 原因是什么? 请帮帮我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 Fusion Digital Power Designer 软件和 PMBus USB 接口适配器来监控 Xilinx AC701降级电源轨。 但是、当我将适配器连接到降压板以连接 UCD90120A 时、降压板的所有电源轨都将关闭、所有电源轨的电压仅为0V。 因此、我无法正确监控电源轨。 我用3个不同的 AC701降级板尝试了这种情况、但我得到了相同的情况。 原因是什么? 请帮帮我。
谢谢你。
您好!
1号控制线连接到 PMBus_CONTROL 信号。 其默认值为低电平。 当我更改它时、高电平板会启动、并且正确生成所有电压轨。
然而、当发生这种情况时、USB-TO-GPIO 工具丢失了与电路板的 PMBus 连接。 它找不到任何设备。
它仅在 PMBus_CONTROL 信号为低电平时查找器件、这意味着电路板未通电。
AC701原理图位于链接 https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/artix-7/ac701-schematic-xtp218-rev1-0.pdf 中
PMBus 连接如第38页所示。
请帮我解决问题吗?
提前感谢您。
你(们)好
将 USB-TO-GPIO 连接到 J2。
在下面的视频中、您是否可以尝试将 USB-TO-GPIO 适配器中的上拉电阻设置为开漏而不是2.2K?
https://training.ti.com/fusion-power-designer-change-dongle-settings?cu=1136655
此致
Yihe
你好
您是否曾尝试将 USB-TO-GPIO 适配器设置为开漏、而不是上拉电阻器的2.2K?
https://training.ti.com/fusion-power-designer-change-dongle-settings?cu=1136655
您的探头是否使用 SDA/SCL 信号来查看它们是否默认为上拉电阻? 无法连接器件时、您是否确认 UCD90120A 正常工作?
如果出现以下情况、GUI 将无法检测器件:1. 器件未通电、2. 器件处于复位状态。 3. I2C 信号异常。
您是否联系过 Xilinx 以获得他们调试电路板的帮助?
此致
Yihe