请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 主题中讨论的其他器件: TPS2544
客户在其笔记本产品中使用 TPS2546。 它们只有一个 TPS2546电源、因此不会在直流/直流和 LDO 之间切换。 他们询问如何实现更低的功耗、以停止控制器持续检测负载、并尝试使用 S5和 DCP 模式切换电源。 请帮您解决他们的问题吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.