This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:电流校准故障

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859930/bqstudio-current-calibration-trouble

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 电池的标称容量为3200mAh。

我已经获得了电池的黄金映像、现在我将在 器件的生产阶段加载电池。 但在新版本的 bqStudio 1.3.86.3中、我遇到了很多校准电流问题。 我已经检查了1.3.92.3。 并且具有相同的性能。 (1.3.54.1.version 比这些最新版本快得多)。

箱形表中显示的平均电流 具有一个非常慢的滤波器。 从0mA 升至-2000mA 需要7-8秒以上的时间

-何时建议按下"校准电量监测计"按钮?是否需要等待测量仪表盒中的值稳定? 或者、这只是一个指南、bqStudio 使用其他值(一个没有这样高滤波器的值)?

-德州仪器推荐在生产阶段加载黄金映像并校准 bq34z100-G1的方法是什么?

我不能相信 bqStudio 是实现它的最佳方法。 (它是一个不稳定且缓慢的程序)  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    校准期间、有一个慢速滤波器。 我建议在校准后执行以下测试。

    1.使用主屏幕上的“开始日志”按钮。

    2.施加电流

    3.查看 AvgCurrent()并查看收敛到该值所需的时间。

    时间过滤器是正常的,我们期望 AvgCurrent()稳定到 DC 值之前有某种类型的延迟。 但是,最好查看 Qpass()以查看累积的充电精度。