This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关电量监测计的建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859804/asking-for-the-recommendation-on-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:BQ78Z100BQ28Z610

大家好、

客户正在寻找电量监测 IC 来检测3030mAh 锂电池的电池容量、电池在500 m A、900 m A、1.5m A 和2.5mA 条件下具有不同的充电模式、

您是否会为此推荐合适的解决方案? 除了 BQ78Z100和 BQ28Z610、是否有适合这种情况的解决方案?

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    如果是1S、我建议查看 bq27750或 bq28z610。