This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:故障后恢复(UV、OB、OCD、SCD、...)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834809/bq77915-recover-after-a-fault-uv-ob-ocd-scd

器件型号:BQ77915

您好、TI、

我目前正在使用 BQ77915设计用于电池平衡和保护的电路板、我在数据表中找不到有关"如何选择恢复方法"的信息。 实际上、我希望使用计时器在发生故障后恢复、但我无法在"计时器恢复"、"负载移除"和"负载移除和计时器"之间进行选择。

此致、

Romain Vitrat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    数据表的器件比较表中列出了我们当前可用的器件。  除 BQ7791504外的所有器件都需要移除负载、以便从欠压或电流故障中恢复。 如果您需要具有不同恢复选项的设备、请联系您当地的销售代表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我看到的、这意味着具有计时器在发生电流或电压故障后恢复的器件本身不可用? 还是 BQ7791504允许它? 它指定恢复被禁用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    您回答正确、我们尚未使用该恢复选项创建此设备的版本。 无法在已生产的器件上启用它。 目前、获取具有该恢复模式的设备的唯一选项是创建设备的新版本。 如果有业务需要、我们将这样做。