This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829128/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

您好!

我已经为 5个系列设计了使用此 IC 的5个系列 BMS、其工作正常。

但对于3 节 和5 节串联电池、I m 不会获得 DSG 和 CHG 栅极电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为 5个系列设计了使用此 IC 的5个系列 BMS、其工作正常。

    但对于3 节 和4节串联电池、I m 不会获得 DSG 和 CHG 栅极电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gururaj、

    您能否将原理图发送给我以便我可以查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shawn

    我用5个系列制作了4块电路板所有电路板在%系列中都能正常工作。

    2正在为3和4系列工作。 我可能知道、有些电路板无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gururaj、

    如果看不到您的原理图、我将很难帮助您解决此问题。

    请确保为3和4系列电路板正确配置 CCFG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    随附了使用 BQ77915设计的48V 15节电池 BMS 的原理图。

    请仔细阅读并建议进行任何更正 needed.e2e.ti.com/.../15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    感谢您向我发送您的原理图。 我目前不在办公室、但我将查看您的原理图、并在周一下午返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复、我们将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    我已经查看了您的原理图并有一些观察结果:

    1. Rin 值应为33欧姆、因为您不使用外部电池平衡。
    2. RCB (原理图上的 R9)应为10k 而不是10M。
    3. 对于5S 配置、每个器件上的 CCFG 引脚应保持悬空。
    4. RLD (原理图上的 R33)应为450k。
    5. R2 (R34)应为1M。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    感谢您的参与。  

    CHG 和 DSG 未提供底部 IC 的输出。 请提供任何测试程序以跟踪问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    首先、您需要检查 FET 是否正常工作并且未损坏。  

    其次、数据表中的表5总结了该器件的故障及其恢复方法。 在表中、您可以看到哪些故障会导致 CHG 和 DSG FET 关断。 该表还将总结导致此故障的条件。 使用此表作为检查列表、确保电路处于工作状态。