请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 你(们)好
如果电流达到 ILIM、您能建议行程时间吗?
在数据表中、快速跳变时间小于1us。 如果输出电流达到 ILIM、时间是否适用于跳闸时间?
另外,请告知以下温度?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
如果电流达到 ILIM、您能建议行程时间吗?
在数据表中、快速跳变时间小于1us。 如果输出电流达到 ILIM、时间是否适用于跳闸时间?
另外,请告知以下温度?
谢谢、此致、
米希亚基
您好、Michiaki、
电流限制触发时间取决于负载和过流事件的性质。 本应用手册的第4.1节详细讨论了该内容:
http://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf
要回答第二个问题、没有该温度的"规格"。 它是热摆幅、就像第一个关断事件一样。
当功率 FET 温度急剧上升时、即 ΔT 当 Δ T = T (FET)–T (Logic)> T (SW)时、热摆幅激活、然后输出关闭。 当 ΔT = T (FET)–T (Logic)< T (SW)–T (hys)时、输出自动恢复、故障信号清除。 热摆幅功能可提高重复性快速热变化时的器件可靠性。