This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:8.2V 齐纳二极管

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859888/lm5175evm-8-2v-zener

器件型号:LM5175EVM
主题中讨论的其他器件:LM5175

您好!

我将 LM5175用于12~19V 输入电压和12V 输出电压的参考设计

但是 、在 开关闭测试和短路保护时、IC 控制器损坏、我遇到了一个问题。

我是否在 SW 和 HDRV 引脚上都不使用8.2V ZD?

为什么只 通过添加这两个 ZD 来修改新的 EVM 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendler、

    感谢您提出问题并使用 LM5175。

    评估模块上的齐纳二极管用于保持 BOOT1至 SW1电压和 BOOT2至 SW2电压不超过绝对最大额定电压。 根据多种因素、开关节点可能会发生负振铃、从而导致 BOOTx 至 SWx 电压过度充电。 开关节点尺寸最小化的良好布局有助于减少开关节点上的负振铃。

    谢谢、

    Garrett