This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM1085ISX-3.3的最大输入电压?

Guru**** 2508505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859792/lm1085-maximum-vin-for-lm1085isx-3-3

器件型号:LM1085

您好!

我们使用 LM1085ISX-3.3稳压器将24V 直流降至3.3V 直流。  

即使负载电流为200mA、IC 也会发热极高。 这是 由于 IC 上的高压降(24 - 3.3 = 20.7V)造成的吗?

在数据表中、它被称为 "LM1085是一款负载电流为3A 时最大压降为1.5V 的稳压器。"  

我们能否通过减小负载电流来增大压降电压?

如果 在这种情况下 LM1085ISX-3.3无法正常工作、您能否建议在这种情况下使用任何其他 IC。

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghul、  

    在200mA 负载电流和从 Vin 到 Vout 的20.7V 压降的情况下、IC 的功耗超过4瓦。 KTT 封装的 RThetaJA 值为40C/W、温升可能高达160C。 如果可能、请考虑使用 NDE 封装、该封装的 RthetaJA 要好得多、为23C/W;在功率相同的情况下、温升可降低50%。 您是否能够考虑该器件的 NDE 封装?

    LDO 的压降值主要由导通电阻导通 FET 器件决定、它与负载电流成正比。  

    此致、  
    Jason Song