请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1085 您好!
我们使用 LM1085ISX-3.3稳压器将24V 直流降至3.3V 直流。
即使负载电流为200mA、IC 也会发热极高。 这是 由于 IC 上的高压降(24 - 3.3 = 20.7V)造成的吗?
在数据表中、它被称为 "LM1085是一款负载电流为3A 时最大压降为1.5V 的稳压器。"
我们能否通过减小负载电流来增大压降电压?
如果 在这种情况下 LM1085ISX-3.3无法正常工作、您能否建议在这种情况下使用任何其他 IC。
感谢你能抽出时间。