This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电感器 DCR 电流感应

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859695/inductor-dcr-current-sensing

主题中讨论的其他器件:INA169

大家好、我正在设计一个降压转换器、此转换器具有 MOSFET 半桥、电源电压为130V、输出电压调节范围为0V 至125V。 我想测量来自电感器 Rdc 电压的输出电流、如下所示:

现在、我不知道如何将 C1上的电压转换为参考接地的电压。 我的问题是:是否可以使用 INA169等任何具有 PNP 输出电平转换器的高侧电流放大器。 我尝试使用一些电流放大器在 TinaTI 中模拟该电路、但结果不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    关于高电压测量、您可能希望访问 http://www.ti.com/lit/an/sboa295/sboa295.pdf 或 http://www.ti.com/tool/TIDA-00332 来帮助您。

    您在所列出的电路图中感应位置的相关信息。  您可能需要进行修改。  首先、您的测量中包含电感器、我确信电阻会发生变化、并且不会很好地指定电感器的电阻。  此外、R10和 R2还会导致测量精度问题。  这是由于输入偏置电流、也不匹配。