This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:它能否支持5V 至5V 电压

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834457/lm25180-can-it-support-5v-to-5v

器件型号:LM25180

大家好、

我的客户正在调查 LM25180以替代 LT3001。 他的应用是5V 输入到双路5V 输出、双路5V 输出相互隔离。

LM25180能否满足此要求? 如果是、可以由团队提供参考电路和推荐的变压器。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我 使用 webench 来运行一个基准电路、输出电流不能超过0.5A、但该器件声称它可以支持高达1.5A 的电流。 我可以说它有什么限制吗?

    e2e.ti.com/.../WBDesign709.pdf

    对于我客户的应用、最大值是多少 每个通道的额定电流?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    LM25180的最大输出功率取决于输入电压和变压器匝数比。

    在具有2:1匝数比变压器的5V 输入电压下、最大输出功率仅为2.5W、因此无法支持5V 1A。

    由于占空比要求、不建议使用更高的匝数比。

     此处 "开发工具"下的快速入门设计工具对此非常有用。

    此致、

    Ankit Gupta