This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:符合 SBS 1.1标准的替代产品?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ25710, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859947/bq24725a-sbs-1-1-compliant-alternative

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ25710BQ24780S

您好!

客户正在寻找符合 SBS 1.1的电池充电器。 当我浏览我们的产品并通过谷歌搜索时、似乎只有电量监测计。 如果确实没有符合 SBS 标准的电池充电器,您能帮助确认这种情况吗?

谢谢,快乐的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、

    我们的充电器确实与我们的 SBS 监测产品兼容。 支持 SBS 的监测计通常具有广播模式、在该模式下、它们将与 BQ24725A、BQ24780S 和 BQ25710等 SMBus 控制器进行通信。 对于 SBS 主机或监测计可以与之通信的充电电压和充电电流、这些器件都具有相同的寄存器地址。  

    智能电池规范的第5.2和5.3节将这两个寄存器地址定义为0x14和0x15。

    此致、

    Joel H