This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859880/bq25700a-bq25700a

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ24296

降级器、

请帮助检查我的 BQ25700A I2C 地址,我使用的0x6aH 错误,请按如下所示进行记录。 请尽快回复、谢谢。

[7.680426]   <1>.(0)[1:swapper/0][name:bq24296&][bq24296_driver_probe]
[7.681183]   <1>.(0)[1:swapper/0]i2c i2c-3:Addr:6a、传输 ACK 错误
[   7.681204]<1>.(0)[1:swapper/0][name:i2c_mtk&]i2c_dump_info ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[   7.681213]<1>.(0)[1:swapper/0][name:i2c_mtk&]I2C 结构:
[7.681213]   <1>[I2C]时钟= 12480

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

      BQ25700A 使用 SMBus 接口、器件地址为09h。 如下所示。

       

    此致