This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:是否需要在 PD 和 DCDC 之间添加任何滤波器?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01463, LM5165, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860016/tps2372-any-filters-are-required-to-add-between-pd-and-dcdc

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TIDA-01463LM5165

大家好、团队成员

通常、需要在 PD 输出和直流/直流之间添加任何滤波器?

我想这取决于系统要求、但我想大致了解何时需要滤波器。

例如、看 一下 TIDA-01463、 TPS2372和 LM5165之间似乎有一个滤波器。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    PoE 的 IEEE 标准具有最大输入纹波规格。 由于大容量电容器位于 PD 之后、纹波将来自直流/直流转换器、因此需要串联一个电感器来滤除该电容器。 建议在 EVM 和具有 PD 和直流/直流转换器的参考设计上使用类似的滤波器。

    谢谢!