This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107BF 和 CD40107BF3A 之间的差异

Guru**** 2642535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834206/difference-between-cd40107bf-and-cd40107bf3a

器件型号:CD40107B

您好!

您能告诉我 CD40107BF 和 CD40107BF3A 之间的区别是什么?  必须存在一些差异、因为这些器件的标识不同。  此外、是否有更详细的数据表可用于这些器件?  我在线获取的规格信息只有大约两页。

谢谢、

Ron Simpson

860.202.5578

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    差异是 MIL 规格等级。 您是想获取高可靠性版本还是只是寻找商业版本。 网上的数据表就是我们必须提供的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否需要有关此方面的更多支持? 如果没有,就不需要回复了,因为我现在将把这个标记为“已解决”。 如果您仍然需要支持、请随时再次在此主题上发帖、我很乐意继续为您提供帮助。