This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CHRG、DSG FET

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859705/bq77915-chrg-dsg-fets

器件型号:BQ77915

您好!

我只是遇到了一个小问题。 当我的具有 BQ77915的电路板未连接到充电器或负载时、充电 FET 似乎打开(在引脚上测量约12V)、DSG FET 似乎关闭(0V)。

一旦我连接充电器、两个 FET 似乎突然变得很高(两个 FET 上都有12V 电压)、充电工作正常。

但当我尝试连接负载时、充电 FET 导通、但 DSG FET 仍然关断、因此不会发生放电。

请帮帮我。

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8284.BMS-_2800_9_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我查看了您的原理图、在大多数情况下一切都正常。 我唯一的建议是将您的 RGS_CHG 电阻器从1M 欧姆增加到3.3m 欧姆。 如果需要移除负载以从 UV 故障中恢复、我们建议使用3.3MOhm 的值、有关详细信息、请参阅数据表的第37页。 我还会在 CBI 引脚上添加一个10K 欧姆下拉电阻器。 不过,我相信这不会解决你的问题。  

    如果更改 RGS_CHG 电阻器不起作用、我建议查看数据表中的表5。 此表概述了器件在各种故障模式下的行为。 具体而言、您需要查看导致 DSG FET 关断和 CHG FET 保持导通的故障。 这主要是 UV 故障。 检查电池电压和相关引脚、以确定是否发生这种情况。