This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:LM2940T 原理图仔细检查

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859658/lm2940c-lm2940t-schematic-double-check

器件型号:LM2940C

你(们)好

请帮我仔细检查此原理图吗?

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesly、

    只想了解 R84的用途。

    热性能,上面的原理图显示(18-12)*0.35或2.1W 的功率耗散。 这在 TO-220封装中可能是可以的、但如果您使用 SOT-223封装、这将是微不足道的。  

    TO-220:2.1W *23.3C/W=比印刷电路板环境温度高出48.9C

    SOT-223:比印刷电路板环境温度高2.1W*59.3C/W= 124.5C。

    但愿这对您有所帮助。