This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:如何选择 BQ7718xy OVP 电平?

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859734/bq7718-how-can-i-select-bq7718xy-ovp-level

器件型号:BQ7718
主题中讨论的其他器件:BQ2947

我希望使用 BQ7718xy OVP 3.85V 或3.90V 电平。

它已在数据表中添加了与 TI 的联系注释。

我还想了解 BQ2947。 它类似于 BQ7718。 我也希望达到3.85或3.9V OVP 电平。

请告诉我如何选择  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此配置、请联系您当地的 TI 销售代表。