This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:恒定电流与放大器;恒定电压电池充电实现

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857808/lm317l-constant-current-constant-voltage-battery-charging-implementation

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我们正在使用 LM317L 为2200mAh 电池充电。 请参阅随附的实现原理图。 输入电源为12V、输出电压调节为11V。 请告知电路实现是否正确。 另外、请告诉我们 LM317l 的恒定电流输出是多少。它的最大额定电流为100mA、但我想知道在为电池充电时、LDO 输出恒定电流为100mA 或是否会变化?e2e.ti.com/.../battery_5F00_charging_5F00_circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    LM317具有热折返电流限制、该器件可提供高达100mA 的电流、但这假设过热/过流保护不起作用:

    数据表显示的典型值为200mA、但不是最大值。 为了更精确地限制电流、数据表中提供了以下建议:

    但是、这两种情况都不是考虑锂离子电池。 因此、如果不添加更多电路来在电池充满电时关闭充电、它们将无法正确调节充电结束。 似乎您拥有大部分所需的器件、我不确定您是如何使用 Battery Shunt_Current、但您似乎拥有完成此工作所需的大部分器件。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请告诉我所附 LM317部分的原理图实现是否正确。 我们设计了11V 的输出电压和100mA 的输出电流、以便为电池充电。

    我想知道连接在 Vout 引脚附近的 R329是否会影响输出电压? 请分享您的建议。

    e2e.ti.com/.../Propbattery_5F00_charging_5F00_circuit_5F00_11V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    是的,R329将产生小的压降 ICHARGE*0.91欧姆。 C281是陶瓷电容器吗? 下面的等式5显示了最坏情况下的电流限制:

    因此、在您的情况下、它可能高达1.37A。 当然、内部电流限制和热折返电路将使该电流小于公式5所预测的值。  

    我希望这能回答你的问题。