This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855587/ucc28881-ucc28881

器件型号:UCC28881

你(们)好

我的应用正在从输入端的270V 直流转换为输出端的6V 直流。 我有 UCC28881评估板、我在我的系统上对其进行测试、工作正常。

我尝试使用 SMT 组件构建一个与   评估板上的组件具有相同值的电路板。

问题是、我在输出端获得2V 直流电压、然后缓慢下降至0V。

请看我的画、您能帮我找到我的错误吗

提前感谢

Tsion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您所附的设计原理图。  

    如果您发送了一个、我可以查看它吗?

     您提到您的设计与评估板相同、不起作用。

    这可能是布局问题或连接问题。

    请仔细检查您的设计原理图、并将其与参考设计进行比较、以查看是否有任何连接或元件不同。

    关于布局、数据表11.2中有一节提供了良好布局的提示以及 可能有用的示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试 附加我的画、您能看到它吗?  我尝试上传 PDF 文件

    如果不是,您可以发送邮件地址吗?

    e2e.ti.com/.../270-Reg-Ver2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图通过后 、我查看了原理图、看起来正常

    您提到、您的设计使用的是经过修改的 EVM、但它工作正常。  输出滤波电感器的数据表看起来正常、我认为它应该起作用。

    这可能是您的布局。  我建议研究布局、以确保其与您的原理图相匹配、并且与 EVM 类似。

    输出电感器 L1的规格看起来应该能够处理225mA 的输出负载电流。  只需仔细检查、您可能希望在 EVM 中尝试使用此电感器、以确保其正常工作。

    此致、