This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:nR/SS 电压低于额定电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855618/tps7a49-nr-ss-voltage-below-specified

器件型号:TPS7A49

您好!

TPS7A4901DGNR 中的一个具有大约一半(0.6V)的所需带隙电压基准电平(1.2V)。 是制造缺陷、还是可能来自设计缺陷。 我使用另外2个类似的器件来产生5V 和2V5、而 Broken 则用于17V5。 我假设它已损坏、因为在使用相同的新 IC 重新焊接后、问题已消除。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您重新销售看似损坏的 IC、您是否会获得相同的结果? 这可能是由于器件未正确焊接而导致的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、虽然我在没有焊盘(电源)焊接的情况下这样做、但其他 IC 的工作方式很好。 我可以在这里发布电压输入和 NR/SS 引脚的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议发送器件进行故障分析、以便我们了解可能发生的情况。  

    您是否有当地销售人员联系?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不确定要向谁提出问题。 有一些分销合作伙伴和一个当地办事处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以联系当地的销售办事处、最好这样做。

    谢谢、