This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:bq78350<->bq76920工厂增益/偏移

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859634/bq76920-bq78350---bq76920-factory-gain-offset

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好;

920数据表显示"每个差分电芯输入的增益或偏移都经过出厂调整、因此通过 I2C 得到的读数为
零件间始终保持一致、无需额外的校准或校正因数应用。"

但是、920的数据表中只列出了一个偏移值和一个增益值(ADCOFFSET 0x51)?

因此、显示如何将14位 ADC 读数转换为模拟电压的公式-"V (CELL)=增益 x ADC (CELL)+偏移"似乎会混淆校准语句(因为每个单元格都有自己的偏移、否则、为什么每个单元格都需要偏移校准?)

此外、我"假设"、78350的 V (CELL)=方程、因此已经计算了主机 u/C 读取的电池电压(?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    BQ76920的每个输入均经过出厂修整、并进行了不可见的调节。 该修整的结果并不理想、 因此会为整个器件计算和存储增益和失调电压。   数据表 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76920/datasheet/typical-characteristics-slusbk25062#slusbk25062 图2中显示了一个典型特性。  请注意、图中的单元格存在差异、每个单独的器件中都应存在一些差异。  增益和失调电压适用于整个器件、并非适用于每个或任何单个电池的最佳增益和失调电压。

    BQ78350使用存储的增益和偏移、并将其应用于 BQ769x0的每个电池电压读数。  由于 BQ769x0中的电池间差异、BQ78350提供了偏移调整、以便在所需的电压点对齐电池。  您可能会将其视为移动图2中的曲线、以便所有曲线都经过一个点。