This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:在没有输入电压的情况下将外部电源施加到 TPS62840的输出端

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859884/tps62840-applying-external-power-to-the-output-of-tps62840-without-input-voltage

器件型号:TPS62840

尊敬的:

我们正在开发一款将使用降压稳压器 TPS62840DLCR 的产品。 降压稳压器降压电压由电池提供、电压值约为2.2V、可为 BLE SoC 供电。 对于 BLE SoC 的编程、我们将从外部向不带输入电压的 TPS62840输出端施加电压(在编程阶段、电池不会连接到 TPS62840的输入端)。 我阅读了 Chris Glaser 发表的文章《在没有输入电压的情况下将外部电源应用于电源输出的测试技巧》、其中包含有关此主题的一些注意事项、但我没有找到任何解决我的问题的解决方案。 我的问题是、在 BLE SoC 编程阶段对 TPS62840的输出施加电压(3.3V)会产生一个电流、该电流通过内部 IC MOSFET 的体二极管从降压稳压器的输出流向降压稳压器的输入、我恐怕该电流会损坏 TPS62840 IC。 当 TPS62840的输入在这种情况下处于开路状态时、当对其输出施加电压时、可以由 TPS62840的输入供电的电路不会出现任何问题。 您是否建议采取一些预防措施来防止 TPS62840 IC 损坏? 当我们在 TPS62840输出端施加电压时、我能否在 TPS62840的输出端添加肖特基二极管来阻断反向电流?

非常感谢您的参与

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    由于您显然在寻找低功耗解决方案、因此与转换器输出串联的二极管会降低系统效率、因此不是适合您应用的最佳解决方案。

    只要将流经 TPS62840的电流限制在1A 或更低(例如,编程电源的串联电阻),就不会出现问题。