This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:提供的 Spice 模型不工作

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27212, UCC27201A, UCC27201, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832142/ucc27212-the-provided-spice-model-is-not-working

器件型号:UCC27212
主题中讨论的其他器件:UCC27211UCC27201AUCC27201SN74LVC1G14

您好!  

TI 针对该器件型号提供的 SPICE 模型不起作用。 当我使用这个部件运行一个仿真时、它显示有一个未定义的子电路:ANT2、这是.lib 文件内的一个语句。  

如果您知道如何解决该问题、或者您可以参考具有高电流能力的半桥栅极驱动器的另一个 SPICE 模型、请帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    我将拉动模型、看看是否存在误差。 您下载了哪种型号? PSpice 瞬态模型还是未加密模型?

    UCC27211是一款非常相似的器件、具有不同的8V UVLO、如果这适用于您的仿真。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了瞬态模型、但它不起作用。  

    对于具有高电流能力的半桥栅极驱动器、您能向我推荐任何其他器件型号吗?  

    谢谢、  

    伊曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    在第二条消息中、您是指 UCC27211 SPICE 模型也不起作用、还是指您在原始线程中提到的 UCC27212。

    UCC27211与具有7-8V UVLO 的 UCC27212非常相似。

    UCC27201A 与 UCC27211类似、驱动器电流略低。 这一模式肯定已经得到相当一段时间的确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法运行您建议的任何模型。 您能向我展示一下这些仿真文件中的一个是否正常运行。  

    我无法在网上找到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    因此、我有几个使用 Simetrix 仿真器运行的仿真、该仿真器允许使用 UCC27201驱动器导入 SPICE 模型、从而根据您之前的评论满足您的需求。

    您能评论一下您使用的是哪种仿真工具吗? 我知道 Simetrix 在导入模型和创建符号时必须小心、引脚名称有时不是正确的顺序。

    该仿真仅显示了启动期间驱动器的初始周期。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在主题中发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我在 LTSpice 中运行该模型、但无法运行它。  

    我看到下面显示的语法错误

    此致、  

    谢谢、  

    伊曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    您能否确认您是在极端温度设置下运行仿真、还是在25-27摄氏度下运行仿真。有时、最好在仿真中使用一些电阻、例如 R8和 R10。 我可能需要就这一错误的可能原因进行讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    它是正常温度、因此应该为25-27摄氏度。我尝试了多次仿真、但无法在任何 LTSpice 环境中运行该栅极驱动器。  

    谢谢、  

    伊曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    我正在联系以了解我们是否可以确定导致问题的原因。 可能需要一两天的时间才能获得一些反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    您是否有任何反馈导致问题的原因?  

    谢谢、  

    伊曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    我已经再次与 LT SPICE 相关。 在发布之前、我将确认在模型的详细验证过程中使用了哪些 SPICE 版本。 LT SPICE 可能有一些独特之处。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我使用的是最新版本 XVII (64位)。  

     对于 具有6个引脚的 SN74LVC1G14单路施密特触发反相器、我也会遇到 Spice 模型的使用问题。  

    可用的 zip 文件具有不同的文件格式、具有不同的文件扩展名、例如.inc lib、.sp 和.pkg、但我无法将其用于我的仿真、但其中包含了其中的任何一个。  

    谢谢、  

    伊曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    我收到了建模团队的回复、以确认 PSpice 模型与各种仿真工具的兼容性。

    以下是响应摘要:PSpice 模型通常与 TINA 和 SIMETRIX 兼容、无需或只需更改即可。 但是、LTSPICE 等其他 SPICE 仿真器通常会出现语法错误。 我们的大多数客户问题都与其他仿真器有关、由于法律问题、我们无法提供帮助。 我们要求他们使用免费下载的 TINA。

    此致、