This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:在将负载设置为 CC 为2A 时无法生成电压

Guru**** 2381610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857704/tps62085-fail-to-build-up-voltage-when-setting-load-to-cc-at-2a

器件型号:TPS62085

大家好、

   我的客户使用 Chroma 6312系列电子负载测试 TPS62085 EVM。

   下面列出了配置。

   VIN=3V

   Vout=1.2V

   当将 E-LOAD 设置为 CC 模式的电流为2A 时、TPS62085无法在启动期间生成输出电压。

   但是、如果在启动后添加 E-load、则输出电压正常。

   您应该为我们研究这个问题。

谢谢

此致、  

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否分享原理图? 如果是机密信息、 请在 TI 中搜索我的姓名(Excel Regidor)、以便您可以通过我的电子邮件发送。

    同时、是否可以要求客户测量启动时流入 E-load 的电流并将波形发送给我们?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      我的客户使用 EVM 进行测试。  

      原理图与下面的链接相同。

       http://www.ti.com/lit/ug/slvu809/slvu809.pdf

       当然、同时我也可以尝试从它们获取电流波形。

    感谢你的帮助

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

     启动时电流波形是否有任何更新?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      感谢您跟踪状态。

      我仍在等待客户的反馈。

      会让您随时了解最新信息。  

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果尚未收到客户反馈、我将关闭此主题。   从客户处获取信息后、您可以在 TI 向我发送电子邮件。

    此致、

    Excel Regidor