This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162的输出电压精度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834684/tps62162-vout-accuracy-of-tps62162

器件型号:TPS62162

你(们)好

我的客户对 TPS62162有两个问题。
请告诉我以下问题吗?

Vout ≦<Vout+1V? 下的 Vout 精度是多少
2.在 Vin<4V 时是否有图19的数据?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    1、第6页输出部分的数据表电气特性表给出了线路和负载调节精度规格。  在本例中、您正在询问低余量压降操作。  这在第8.4.4节100%占空比运行中进行了讨论。  在这种情况下:

    Vout = Vin - Iout *(Rdson + LDCR)

    其中 LDCR 是输出电感器 DCR。

    2.在输入电压<4V 时,我没有图19的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    感谢您提供信息。
    让我再问一个关于 NO1的问题。
    数据表的8.4.4 100%占空比运行是否包含输出电压容差?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    占空比达到100%后、Vout 精度不适用。  在这种情况下、输出电压将尽可能高。  您可以计算出该压降电压、例如、3.3V 输出和60欧姆 DCR 的电感器、1A 时用于调节的最小输入电压为:

    3.3 + 1 *(0.430 + 0.060)= 3.79V

    因此、当输入电压= 3.3V 时、输出电压典型值= 2.81V。

    您可能还需要考虑电感器 DCR 和高侧 FET Rdson 在最坏情况下的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    请允许我登记以防万一。
    如果输入电压低于输出电压+1V、我是否可以理解相同的方式?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    它取决于电感器 DCR 和输出电流。  在大多数情况下、Vin > Vout + 1足以处于100%占空比以下。