This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:反激式转换器设计

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859789/uc3843a-flyback-converter-design

器件型号:

我在反激式转换器中使用 uc3843a。

目前、我将通过50伏电源为 IC 提供电源、该电源也是反激式器件的输入。

转换器正在工作、但 Vcc 的电压下降至大约8.4伏、这使转换器开始一段时间、然后停止、我将附上一张图片、其中包含 Vcc 电压和栅源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Piyush Hirapara"]

    器件型号: UC3843A

    我在 反激式转换器中使用 uc3843a。

    目前、我将通过50伏电源为 IC 提供电源、该电源也是反激式器件的输入。

    转换器正在工作、但 Vcc 的电压下降至大约8.4伏、这使转换器开始一段时间、然后停止、我将附上一张图片、其中包含 Vcc 电压和栅源电压。  

    [/报价]分压器应在50V 电源电压下为 Vcc 提供12v 电压。 因为我使用了500欧姆和1.5千欧的1W 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您查看数据表、您将看到 UC3843A 有一个启动电流和一个运行电流:

    因此、您需要从50V 到 VCC 选择电阻器、以便它能够提供足够的电流来运行 IC。

    当您的电阻值太高时、看起来是这样的。

    此致

    John