This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bqstudio

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858997/bq40z50-bqstudio

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQPRODUCTION

我使用了 bq40z50和 bqstudio。

当我将 bq 参数下载到芯片组时、我不想覆盖 lifetime 参数。

有可能吗? 请告诉我方法。

谢谢你。

此致、

HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    以下是步骤:

    • 单击“窗口”->“首选项”
    • 在"所有全局设置"下、单击"显示高级视图"。 单击 Apply (应用)和 OK (确定)
    • 在"Data Memory"屏幕中、单击"Import"->"Import from File (Advanced)"
    • 选择要导入的.gg 文件
    • 单击"配置选择"按钮
    • 现在、您可以选择要导入的参数。 您可以取消选中"寿命"旁边的复选框

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt!

    这对我很有帮助。

    但我还有一个问题。

    现在、我将使用 bqProduction 进行大规模生产。

    我将使用 Goden file (.srec)。

    您能教我制作黄金文件吗?

    此致、

    HJ