This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:能否将 LP5562用于 LCM 背光亮度控制驱动器?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859323/lp5562-could-i-use-lp5562-for-lcm-backlight-brightness-control-driver

器件型号:LP5562

尊敬的先生:

能否将 LP5562用于以下应用?  用于 LCM 背光亮度控制的 LCM 4通道白光 LED

或者、您是否有比 LP5562更好的建议?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    LP5562可以驱动4个 LED。 请提供有关您的设计的更多详细信息、例如 LED 电流、调光分辨率等、以便我们确定 LP5562是否适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    Vf 为2.9~3.4V、
    LED 电流最大为25mA、每通道
    我认为 LP5562 100uA/阶跃的调光分辨率应该足够好。

    以上信息是否能解决您的疑问?

    BTW... 我们是否应该将 A3引脚 CLK_32K 连接到 GND 以使用 LP5562内部时钟?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们的另一名团队成员在之前的旧项目上浮动 A3引脚。 但我发现、如果我们使用内部时钟、数据表建议将 A3引脚 CLK_32K 接地。
    因此、我将按照数据表将 A3连接到 GND。

    如果有、请更正我...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议将 CLK_32K 引脚连接到 GND、以防止额外的电流消耗和其他风险。