This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:在 UVLO 电压附近斜升和斜降波形

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834070/tps62090-ramp-up-and-down-waveform-at-around-uvlo-voltage

器件型号:TPS62090

您好!  

我的客户正在评估具有5V 输入电压和3.3VOUT 条件的 TPS62090、并面临问题。
他们之所以选择该器件、是因为 UVLO 电压较低、而 UVLO 迟滞相对较大、因为 VIN 和 VOUT 电压差必须小于3.0V 且 VIN 电压斜坡较慢。
他们希望实现平稳的电压上升和下降、但在 UVLO 电压附近、VIN 和 VOUT 都不平稳。
他们希望了解消除 VIN 和 VOUT 这种不平顺性的任何好方法。
我希望以单独的邮件发送实际波形。 请为该问题分配任何人吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我刚才向您提供了我的联系人、以便您可以用单独的邮件发送实际波形。

    如果您有设计原理图、如果您还可以提供该原理图、以便我可以检查设计中使用的电容器值、那将会很有帮助。

    收到您的邮件后、我将查看波形(和原理图、如果提供)并通知您我的后续步骤和时间线。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    另请参阅应用手册 ""="">"使用具有精密使能引脚阈 值的直流/直流转换器实现零噪声启动"、因为我认为这与您在直流/直流转换器中看到的行为有关。 根据应用手册、如果直流/直流转换甚至是一个选项、使用具有精密使能功能的直流/直流解决方案可能会解决此问题。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Britta