This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:原理图审阅:3-6V 输入、2.5V 输出、7A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833293/tps54719-schematic-review-3-6v-input-2-5v-output-7a

器件型号:TPS54719

您好!

这是我第一次使用此器件。 我的目标是3-6V 输入和2.5V、7A 输出。 基本上、我遵循了 WEBENCH。  请帮您检查是否有问题。 感谢你能抽出时间。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    使用 WEBENCH 设计您的电源解决方案始终是一个良好的开端。 您应该定义此设计是否满足您的应用的具体要求、例如输出纹波、开关频率、负载调节。

    您是否会有7A 输出? 当稳压器由于电流快速增加而无法为负载提供电流、但会减慢系统速度时、添加输出电容器将帮助您的系统向负载提供电流。 这些是您应该考虑的事项。

    下一步是仔细遵循布局指南主题(10.1)

    您对这些评论中的任何一项有疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回复。 我的 BOM 与下面列出的 WEBENCH 设计略有不同、这是因为我必须从公司库存中选择一些现有材料。  您认为这会导致一个大问题吗?  

    R3034: 100K  REF:86.6K

    R3033:  15K   REF:15.4K

    R3035  7.5K  REF:7.32K

    R3036  33K   REF:32.4K

    L67      1uH   REF:680nH  

     TPS54719RTER ‑ 3V-6V 至2.50V @ 7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 在网站上提供了参考设计。 它与 WEBENCH 非常不同。 我应该关注哪一个?

    BTW、此设计连接不在 WEBENCH 中的引脚7和 PIN8。 我应该关注哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

     请不要惊讶。  我代表我的客户关注这个问题。  他投诉反馈太慢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    在这里、我将遵循 WEBENCH 设计、短接 RT 和 COMP 肯定不会帮助您的设计获得目标开关频率和良好的补偿环路、我猜这是一个误差。

    使用 WEBENCH、您可以单击设计中的组件。 将出现一个弹出窗口、您可以单击"选择替代"以获取具有不同值的其他组件。 如果您想查看您可以拥有的不同可能性、  

    对于您的电阻器、我认为您只需确保其精度符合您的规格。 我们通常建议使用+/-1%电阻器。

    对于您的电感器、您需要确保其饱和电流不会对您的应用太低。  

    我建议您阅读主题8.2.3.3、了解如何根据您的应用要求确定输出电容器的大小、例如输出电压纹波和负载瞬态响应(输出电压的最大压降)。 在这里、我们建议使用低 ESR 陶瓷电容器

    您对自己的设计是否有任何特定的顾虑?  

    我认为您的原理图是好的。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    关于 补偿、是否有计算工具或只关注 Webench?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    在 TPS54719 WEBENCH 模型的定制部分、在原理图旁边的左侧部分。  您可以在其中找到一个"配置选项"窗口、在该窗口中输入所需的使用频率。 使用此功能将为您提供设计所需的外部补偿组件。

    我正在查找是否可以找到另一个工具。 我认为 WEBENCH 功能应该足以满足您的设计需求。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您对此主题还有其他疑问吗?

    否则、我将关闭此主题。 如果您想重新打开它、只需在下面回复即可。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian