This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:降低浪涌电流的查询。

Guru**** 2387840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856325/tps61030-inquiry-for-reducing-in-rush-current

器件型号:TPS61030

大家好、

我的客户正面临浪涌电流问题。

她尝试了下面的软启动应用手册。

http://www.ti.com/jp/lit/pdf/slva553

但是 、在 Vout=Vin 时序之前、它无效。

如果 Vin=3V、则 Iin 在 Vout=Vin 之前达到 Iswlim 电流。

这意味着没有 改进。

您能不能建议 使用任何方法来降低浪涌电流

小于0.4 x ISW=1600mA?

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    您能否共享软启动波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    有任何反馈吗? 我在等你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    非常感谢、很抱歉耽误您的时间、

    请查找所附波形?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    在波形中、输入电流达到约1.6A、这是数据表中显示的预充电相电流限制典型值。

    您是否知道客户的目标可接受输入浪涌电流是多少? 他们是否接受更改以使用另一个升压器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    让我们通过电子邮件讨论此案例。 我现在要关闭这个线程。