This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:P2P IC、但强制采用 PWM 模式

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859420/tlv62585-p2p-ic-but-force-pwm-mode

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TLV62569A

大家好、

  我们是否有用于 TLV62585的强制 PWM 模式 P2P IC? 如果不是、建议使用哪种具有强制 PWM 模式的类似 IC 来替代 TLV62585?  

此致、

艾伯特·李。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV62585没有 FPWM P2P IC。 TLV62569A 具有相似的特性、但最大负载电流为2A。 如果您需要3A 器件、我建议使用采用较小 QFN 封装的 TPS62827-4A 器件。

    此致、

    Tanvee