This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:原理图双重检查

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858659/tps563200-schematic-double-check

器件型号:TPS563200

你(们)好

请帮我仔细检查此原理图吗?

此致、

黄威斯利

 电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    原理图看起来不错。 没问题。

    BRS、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

        Isat 为 H7055的3.5A、输出电流为3A、 但 Isat 的裕度仅为16%。  它是否合适?

    此致、

    黄威斯利

     电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    您想告诉我电感器的器件型号还是向我发送电感器的数据表?

    BRS、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin

    感谢您的回复。

    我的客户 认为、根据他的电路、我们推荐具有全 GPN 的电感器会更好。

    您能否 根据电路推荐电感器的完整 GPN?  

    此致、

    黄威斯利

     电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    在 EVM 板中、我们使用了电感器744311220。   我不知道客户是否对尺寸、成本等有要求。 请检查 它是否正常。

     什么是 EE 以及哪个客户?

    BRS、

    Edwin。