This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036EVM:LP5036EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834342/lp5036evm-lp5036evm

器件型号:LP5036EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

你好

我已通过 USB2ANY 接口将 LP5036EVM 模块连接到笔记本电脑。

我能够使用 LP50 EVM 工具设置评估模块中的 LED。 现在需要能够连接 C 程序。 我在 C:\Program Filesxxx\LP50\node_modules\ti-usb2any 文件夹中看到了 USB2Any_xxx.h 文件的位置。

是否有演示如何初始化、设置和使用 C 程序中的 LED 的示例代码? 许多链接似乎建议了 USB2ANY SDK 中的示例代码,但我无法看到任何此类 SDK。

请帮助。

谢谢

Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

       我建议您直接使用 MCU 或 DSP 来验证您的 C 程序。 有关详细信息、请参阅以下主题。

       https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/824777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeev、

         假设您的计算机上安装了 USB2ANY SDK 或 USB2ANY Explorer、则您应该在以下路径中有一个文件夹:C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK。

         如果您出于任何原因未安装此文件夹和软件、我在此处提供了下载软件的链接: http://www.ti.com/lit/zip/slvc695

          您可以找到一个包含一些使用 I2C 的示例代码(看起来像 C/C++的头文件和源文件)的文件夹、一个 API 参考指南、一些涉及 DLL 的发行说明以及 大量其他看起来有用的 PDF。 我还复制了 USB2ANY 的用户指南,以防您以前没有找到它,它主要讨论硬件: http://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf  。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

       您是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息图表

    我的问题已解决。  我让 EVM 套件根据 USB2Any 示例中的代码工作。

    我之前没有 USB2Any 示例代码、 现在有从另一个线程下载示例的链接

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/799340/2957499。

    谢谢

    Rajeev