This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:即时电流问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858498/lm25116-instant-current-issue

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

您好!

我的客户在 24V 5V10A 输出设计中使用了 LM25116。 到目前为止、他们正在进行测试。  最近发现 CPU 的启动会产生额外的10A 峰值即时电流。 对此,他们的系统将经历20A 峰值 即时电流, 他们担心 MOS 的温升。

到目前为止、它们都将 CSD18563Q5A 用于高侧和低侧。 他们发现 低侧 MOS   在短时间内将负载电流增加到16A 时无法通过应力测试、低侧 MOS 的温度显著升高。  到目前为止、他们 没有好的解决方案、希望我们建议一个更好地处理这种情况的 MOS。  期待您的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个 FET 问题、我将更改为他们的组织。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    感谢您的查询。 您能否提供有关该应用的其他信息? 开关频率、输出电感器和输出电流跃升至20A 的时间。 当客户将负载电流增加到16A 时、低侧故障的应力测试通过/失败标准是什么? 它们将输出电流保持在该电平的时间有多长? 我们可以查看替代低侧 FET、但首先需要了解有关其设计的更多信息。 如果可能、您能否通过 TI.com 电子邮件地址向我发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     请查看我的反馈,谢谢。

    开关频率为250kHz。

    电感为3uH

    3.它们只保持16A 输出几 秒钟,MOS 温度上升超过100°C

    实际上、它们的设计适用于10A 满负载、使用电子负载进行测试、在10A 负载下工作正常。 MOS℃,为60至70 μ A、但~  。在启动或应力测试时可以观察到10A 峰值电流[40 100ms]、这里的应力测试是指 CPU 运行性能测试程序 Δ I、这不是在满载条件下。 所以、他们认为这可能是一个问题。  

    4.我已将原理图发送给您的电子邮件,请检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供相关信息。 我将查看原理图并通过电子邮件回复您。 我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这很有帮助。