This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:需要与 TPIC6B595类似的器件、但需要3.3V 逻辑

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858361/tpic6b595-need-something-similar-to-the-tpic6b595-but-with-3-3v-logic

器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TLC6C598

我喜欢 TPIC6B595可驱动/漏极的更高电压和 mA (每个漏极@12v 消耗60mA 电流)。  但是、我的所有逻辑都基于3.3V、而不是基于5V。  3.3V 仅将我置于0.66Vcc、而不是驱动高电平信号所需的0.85Vcc。  如果有一个简单的选择,那将是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      尝试检查 TLC6C598。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     漏极电流可以处理哪种类型的 mA? 我在数据表中没有看到任何看起来说明这一点的内容吗? 我不熟悉电子产品的构建、如果我错过了一些东西、我会很抱歉。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      数据表可在 TI.com 上找到。