This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LED 电流过冲问题。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858568/lp5024-led-current-overshoot-issue

器件型号:LP5024

您好、专家、

客户发现 LED 电流过冲问题。

请告诉我此问题的原因吗?

寄 生电感和电容导致振荡。 客户是否可以对 OUT 引脚使用 RC 滤波器?

您对改进有什么想法吗?

放大

GND 电流

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

        寄生电感是主要原因。 尝试缩短从 VLED 到通道的电线长度。

        如何添加 RC 滤波器? 请给我一个示意图,澄清具体的立场。

        在我看来、与 LED 串联的电阻器可能会改善振荡。 但是、该电阻器会增加附加损耗。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    >如何添加 RC 过滤器? 请给我一个示意图,澄清具体的立场。

    请参阅以下内容:

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已重新连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

       额外的电容器将影响通道的导通和关断速度。 请注意这一点。